This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942 CMOS 开启关闭问题

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199631/bq76942-bq76942-cmos-on-off-issue

器件型号:BQ76942

你(们)好  

采用 BQ76942进行客户设计时 、当他们验证产品的过流保护时、充电 MOS 会在释放时烧断一次。

测试步骤如下:

1、将寄存器设置为附加文件。

2、 打开 CMOS 和 DMOS。

3、 将电池充电至  OCC 保护。

4、以0.5A 电流对电池放电、以释放 OCC 保护。

5、 使用示波器监控 CMOS 驱动波形、如下所示 。

 

禁用 SLEEP_EN、重复2~5步骤、测试波形如下所示:

附加了.gg 文件。

e2e.ti.com/.../4380.gg.csv

请帮助分析。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:  

    仔细观察后、这看起来确实运行正常。 您看到的"burp"可能是由体二极管保护触发引起的、您可以在第5.2.3.1节 FET 配置中阅读有关这一点的更多信息。 当退出睡眠模式时、FET 开启计时在此模式下最多需要1s、正常模式下最多需要250ms。  

    禁用 SLEEP_EN 可能已清除了出现的问题、因为它的开启时间较短。   

    要更好地理解时序、请参阅 TRM 中的表6-9、了解 FET 导通的正常和睡眠模式时间。  

    最棒的  

    -Luis T