请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 你(们)好
采用 BQ76942进行客户设计时 、当他们验证产品的过流保护时、充电 MOS 会在释放时烧断一次。
测试步骤如下:
1、将寄存器设置为附加文件。
2、 打开 CMOS 和 DMOS。
3、 将电池充电至 OCC 保护。
4、以0.5A 电流对电池放电、以释放 OCC 保护。
5、 使用示波器监控 CMOS 驱动波形、如下所示 。
禁用 SLEEP_EN、重复2~5步骤、测试波形如下所示:
附加了.gg 文件。
请帮助分析。
谢谢
星号