尊敬的专家
目前,本公司生产的 BQ4050气压计,遇到了80%的收费问题,然后搁置了6个小时,然后被收费100%。 局部温度为5摄氏度。
详细数据已注销。 请帮助分析。
℃在25 ℃28℃,35,内进行测试,然后在80%至100%范围内对有缺陷的产品进行充电 日期没有跳转。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Wyatt
°、BQ4050°仪产品在10 μ F 和15 μ F 低温度下的充电数据已被注销、跳转现象已完全重现。 请帮助分析它。
1、在°̊ C 的低温下、请从0%至100%对有缺陷的产品进行充电、数据为 HN-GT200B-10DIG-charg.csv、数据在83%时跃至100%
2.在°̊ C 的低温下、请从0%至100%对有缺陷的产品进行充电、数据为 HN-Gt200B-15dig-charg。 CSV 和 HN-Gt200b-15dig 充电-2.csv、数据从92%跃升至100%
(笔记本电脑的°数据在15 μ s 充电过程中中断、因此有两个数据片段、但跳转分析结果不受影响)
从数据可以看出、接近室温的地方、接近100%的地方越近
4.我需要申请 gg 文件并查看是否可以将其发送给您。
e2e.ti.com/.../HN_2D00_GT200B_2D00_10deg_2D00_charge.csve2e.ti.com/.../HN_2D00_GT200B_2D00_15deg_2D00_charge_2D00_2.csve2e.ti.com/.../HN_2D00_GT200B_2D00_15deg_2D00_charge.csv
您好 Gabriel、
我看了数据、这正是我在上一篇文章中提到的、使用 CSYNC、发生 VCT、迫使 RemCap=FCC。
如果他们不希望出现这种情况、应该改变 CSYNC 位。 CEDV 不具有相同的精度、在不同温度范围内应该会出现误差、因为 FCC 不是像基于最后一个周期设置的 Impedance Track 那样动态计算的、如果最后一个周期温度较高且 FCC 更新了监测计、则预计会出现高 FCC、 但在低温下、FCC 要小得多。
此致、
Wyatt Keller