This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050RSMR SOC 跳转问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198779/bq4050-issue-of-bq4050rsmr-soc-jump

器件型号:BQ4050

尊敬的专家

目前,本公司生产的 BQ4050气压计,遇到了80%的收费问题,然后搁置了6个小时,然后被收费100%。 局部温度为5摄氏度。

详细数据已注销。 请帮助分析。

℃在25 ℃28℃,35,内进行测试,然后在80%至100%范围内对有缺陷的产品进行充电 日期没有跳转。

e2e.ti.com/.../HN_2D00_GT200B_2D00_5deg_2D00_CH1.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    在 RSOC 跳转的区域中、读取有很多错误、很难准确判断发生了什么。 它们是否在一段时间内进入关断模式? 如果监测计经过任何类型的复位、它将根据电压进行重新计算、这将导致 SOC 跳转。

    CSYNC 还可能导致 VCT 处强制 FCC=RemCap、您能否共享.gg 文件?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    °、BQ4050°仪产品在10 μ F 和15 μ F 低温度下的充电数据已被注销、跳转现象已完全重现。 请帮助分析它。

    1、在°̊ C 的低温下、请从0%至100%对有缺陷的产品进行充电、数据为 HN-GT200B-10DIG-charg.csv、数据在83%时跃至100%
    2.在°̊ C 的低温下、请从0%至100%对有缺陷的产品进行充电、数据为 HN-Gt200B-15dig-charg。 CSV 和 HN-Gt200b-15dig 充电-2.csv、数据从92%跃升至100%
    (笔记本电脑的°数据在15 μ s 充电过程中中断、因此有两个数据片段、但跳转分析结果不受影响)
    从数据可以看出、接近室温的地方、接近100%的地方越近
    4.我需要申请 gg 文件并查看是否可以将其发送给您。

    e2e.ti.com/.../HN_2D00_GT200B_2D00_10deg_2D00_charge.csve2e.ti.com/.../HN_2D00_GT200B_2D00_15deg_2D00_charge_2D00_2.csve2e.ti.com/.../HN_2D00_GT200B_2D00_15deg_2D00_charge.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我看了数据、这正是我在上一篇文章中提到的、使用 CSYNC、发生 VCT、迫使 RemCap=FCC。

    如果他们不希望出现这种情况、应该改变 CSYNC 位。 CEDV 不具有相同的精度、在不同温度范围内应该会出现误差、因为 FCC 不是像基于最后一个周期设置的 Impedance Track 那样动态计算的、如果最后一个周期温度较高且 FCC 更新了监测计、则预计会出现高 FCC、 但在低温下、FCC 要小得多。

    此致、

    Wyatt Keller