主题中讨论的其他器件: TPS43060EVM-199
使用 Webench、我创建了一对电源电路。 一个将24VDC 升压至32VDC、另一个将24VDC 升压至40VDC。 显然、对于相同的控制器和类似的电压、许多组件是相同的。 此设计旨在在每个电压下提供最大3A 的输出。
使用这两个电源是为了驱动单个电路-负载将在它们之间切换、因此在任何给定的时间只会激活一个电压。 "标准"电压将为40VDC -它将切换至32VDC 长达20ms、再切换至40VDC 以发出脉冲信号。
我的问题-是否可以将这两者合并为一个电源以减少组件数量和布板空间?