This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:一个芯片可以提供多个同步电压输出吗?

Guru**** 1439080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, TPS43060EVM-199
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193636/lm5022-can-one-chip-provide-multiple-simultaneous-voltage-outputs

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: TPS43060EVM-199

使用 Webench、我创建了一对电源电路。 一个将24VDC 升压至32VDC、另一个将24VDC 升压至40VDC。 显然、对于相同的控制器和类似的电压、许多组件是相同的。 此设计旨在在每个电压下提供最大3A 的输出。

使用这两个电源是为了驱动单个电路-负载将在它们之间切换、因此在任何给定的时间只会激活一个电压。 "标准"电压将为40VDC -它将切换至32VDC 长达20ms、再切换至40VDC 以发出脉冲信号。

我的问题-是否可以将这两者合并为一个电源以减少组件数量和布板空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛、您的问题是、将它们结合起来意味着什么? 每个输出电压都需要一个单独的不同 FB 分压器来提供不同的输出电压。  

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定自己-但我想知道的一些可能性包括:

    1:两个独立的电源、但共用输入电容器。 可能没有足够的节约来实现这一目的。

    2.一个电源,其中 FB 分压器切换为不同的值以更改输出电压。 我的问题是开关能否足够快且一致-理想情况下、我希望得到频率至少为10ms 的方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我看到、LM5022应该能够处理两个输出电压之间每10ms 至20ms 的开关、但您必须确保 FB 分压电阻器如何在两个值之间切换、这两个值将为您提供两个输出电压、 以及该变化的立即性、因为这看起来像是器件的负载瞬态、因此需要相应地安排补偿和稳定性、以便在不造成任何损坏的情况下顺利进行转换。  

    希望这能解答您的问题。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、可以使用 LM5022或其他控制器来实现这一点吗? TPS43060EVM-199示例板实际上看起来非常适合这种情况-我只需关闭该板上的电阻器 R9、但更改分压电阻器的概念可能适用于任何控制器。 那么、问题是哪种控制器最适合此开关-和/或外部组件需要什么来实现必要的平滑开关? 如果在电阻器变化之后输出存在延迟、这不是一个问题-只要该延迟是一致的且可预测的、并且在高/低状态之间的总延迟仍然少于20ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    可以通过更改反馈分压器在运行期间更改输出电压。

    爬虫程序您必须注意转换器的功率级可以随变化而变化。

    -请确保将分压器的下电阻用作可调节元件(而不是上电阻器)
    这样、补偿就不会被破坏。

    例如,您可以在低侧始终保持一个电阻器的连接,并并联其他可切换电阻器

    -当输出电压在运行期间立即/一步改变时,控制器似乎立即改变负载
    因此:
    使用以极小的步长更改输出电压
    - DAC、
    -使用 FET 和电阻器创建可切换的电阻器
    (这接近最初的想法、但通过使用更多的开关和电阻器、可以实现更精细的(数字)步骤)
    -或者可能使用可编程电阻器(但没有为此使用此类器件的经验)。

    请勿将电容器与反馈分压器并联、以减缓变化。
    这会破坏补偿网络的行为。

    您可以尝试使补偿变慢、但这也会减慢对负载或电源侧变化的反应。


    功率级设计器工具甚至支持此概念。
    选择 Tools (工具)-> Output Voltage Scaling (输出电压调节)、您将看到一个新窗口。

    动态数字输出电压调节利用可切换的电阻器:
    Rbit0 Rbitn 创建一个具有2^n 设置的 n 位可控电阻分压器。
    这需要以数字序列进行切换、以实现平滑转换。

    动态模拟输出电压调节假设 DAC 连接到 R3。
    然后、您可以使用从一个电压到另一个电压的微小步长来编程慢速斜坡。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    近两个星期以来、我们没有看到您的更新、因此我假设问题已经得到解答。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈里