This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:[MC34063ADR]请求电路审查

Guru**** 2521030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193287/mc34063a-mc34063adr-request-circuit-review

部件号:MC34063A

大家好、TI 支持团队

客户已配置以下电路、我们请求您进行审查。

设计时的条件如下。

-Vin=5V

-Vout=30V

- Iout=(典型值) 14mA、(最大值) 56mA

在上述条件下进行设计时、请查看以下配置的电路中的问题或每个器件的电容值。

具体而言、请查看 R253 (RSC)、电感器和 Co 的值是否合适、以及推荐的值是多少。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    感谢您联系我们、了解有关您根据数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc34063a.pdf?ts=1675692125433&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMC34063A 中应用部分提出的查询、 Lmin 应大于您的设计中的值、但您可以使用此处给出的公式进行计算。 根据我的计算结果、最小电感应约为210-250uH、以满足您的设计规格。  至于 Cout、它取决于输出端的电压纹波量。  

    根据数据表第9.2.2.2节中的计算表、RSC 的阻抗应为0.72 - 0.68欧姆。 我建议使用此处的公式并与您的设计中的值进行比较。

    我的计算基于作为5V 的最小输入电压。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ

    在过去18天里、我没有看到您提供的更新、因此我假设问题已得到解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈里