大家好、TI 支持团队
客户已配置以下电路、我们请求您进行审查。
设计时的条件如下。
-Vin=5V
-Vout=30V
- Iout=(典型值) 14mA、(最大值) 56mA
在上述条件下进行设计时、请查看以下配置的电路中的问题或每个器件的电容值。
具体而言、请查看 R253 (RSC)、电感器和 Co 的值是否合适、以及推荐的值是多少。
谢谢。
此致、
mj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 支持团队
客户已配置以下电路、我们请求您进行审查。
设计时的条件如下。
-Vin=5V
-Vout=30V
- Iout=(典型值) 14mA、(最大值) 56mA
在上述条件下进行设计时、请查看以下配置的电路中的问题或每个器件的电容值。
具体而言、请查看 R253 (RSC)、电感器和 Co 的值是否合适、以及推荐的值是多少。
谢谢。
此致、
mj
尊敬的 MJ:
感谢您联系我们、了解有关您根据数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc34063a.pdf?ts=1675692125433&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMC34063A 中应用部分提出的查询、 Lmin 应大于您的设计中的值、但您可以使用此处给出的公式进行计算。 根据我的计算结果、最小电感应约为210-250uH、以满足您的设计规格。 至于 Cout、它取决于输出端的电压纹波量。
根据数据表第9.2.2.2节中的计算表、RSC 的阻抗应为0.72 - 0.68欧姆。 我建议使用此处的公式并与您的设计中的值进行比较。
我的计算基于作为5V 的最小输入电压。
希望这对您有所帮助。
BR、
Haroon