This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520器件出现故障的原因、显示 VCCI 和 GND、OUTB/VDDB 和 VSSB 之间存在错误阻抗。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199763/ucc21520-the-reason-for-ucc21520-device-failure-showing-error-impedance-between-vcci-and-gnd-outb-vddb-and-vssb

器件型号:UCC21520

各位专家、您好!

客户遇到有关 UCC21520的故障问题。 您能帮助分析结果的原因吗? 请参阅引脚对引脚阻抗的低测试结果:

UCC21520的新器件:   

VCCI-GND:1.127MΩ Ω

INA/INB/DIS-GND:197kΩ Ω

DT-GND:+∞Ω

VDDA-VSSA:1.36MΩ μ A

VDDB-VSSB:1.36MΩ μ A

OUT-VSSA:1.63MΩ μ F

OUTB-VSSB:1.63MΩ μ V

UCC21520的故障器件:   

VCCI-GND:1.6Ω Ω

INA/INB/DIS-GND:197kΩ Ω

DT-GND:+∞Ω

VDDA-VSSA:1.36MΩ μ A

VDDB-VSSB:0.8MΩ μ A

OUT-VSSA:1.636MΩ μ F

OUTB-VSSB:0.8MΩ μ V

Bleow 是原理图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    如果您可以提供分析结果、请提供分析流程。

    谢谢。

    BR、

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我现在正在分析这一点、我将在明天收到反馈。

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请加快紧急情况的处理速度、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    您能描述一下客户发现了什么故障吗?

    您是否能够共享故障器件开关、输出、VDD 的波形?

    您在什么条件下注意到该部件出现故障?

    VDD 是否有可能超过器件的绝对最大值? 我在栅极驱动器的输出侧没有看到任何电容。 也许电压瞬态可能是您遇到的问题的原因。 我建议在 VDD 引脚上使用10uF 和≤100nF 电容。  

    我还建议在两个通道上都有一个栅源极电阻器、该电阻器的大小通常介于5.1kΩ Ω 和20kΩ Ω 之间、具体取决于功率器件的 Vth 和 CGD 与 CGS 之比。 当栅极驱动器输出未通电且处于不确定状态时、它有助于将栅极下拉至源极电压。 它还有助于在栅极驱动器能够导通并主动拉至低电平之前、降低米勒电流导致 dv/dt 感应导通的风险。

    此致、

    Krystian