This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13660EVM:开关频率不会调整为跳线设置

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199362/tlvm13660evm-switching-frequency-does-not-adjust-to-the-jumper-settings

器件型号:TLVM13660EVM
主题中讨论的其他器件:TLVM13660

我使用的是 TLVM13660 EVM、其跳线设置为5.0V 输出和800kHz 开关频率。  我在低纹波下获得良好的输出电压和效率、但纹波频率似乎默认约为250kHz 左右。  我已经尝试过其他 Fsw 设置、但纹波频率仍然只有大约250kHz。  我确认800kHz 跳线设置的电阻器为16.5KOhm。  请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    5V 输出的默认 Fsw 为1MHz、但800kHz 也可以。 这是原理图的适用部分。 您还可以尝试1MHz 设置吗-请注意、您可以在 SW 引脚(引脚2)处测量 FSW、或者更轻松地在连接到 CBOOT (引脚3)的电阻器 R3处测量 FSW。 此外、检查输出电容器、就好像它们有某种破裂一样、低 Cout 可能会导致不稳定。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回复。  我检查了 SW 引脚、确实看到了800kHz 方波、尽管它的电平非常低、大约为30-40mV。  是这样吗?  我将测量从 SW+到 SW-引脚的评估板上的纹波输出、纹波非常低。  它非常低、以至于很难分辨实际频率。  我确实将 RT 电阻器(R17)移至更靠近芯片的位置(将其焊接到芯片旁边的过孔)、这似乎已经大大减少了纹波。 RT 电阻器的原始放置位置是否会影响开关频率?  即使在这种情况下、纹波仍然很低、尽管不像我移动 RT 电阻器后那样低、并且我将获得很高的效率(94%)。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    Tim 很可能明天会查看这个问题、然后再回到您的家。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您能否拍摄开关节点的示波器截图、还请拍摄您看到的250kHz 示波器截图?

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、  

    SW 电压应在设定的开关频率从0到 VIN --请检查您的探测技术,因为引脚很难访问。 只有一个 SW 引脚(无 SW+和 SW-引脚)。 我怀疑这里有任何问题,特别是效率是否符合预期。 如果您怀疑有问题、请发送 SW 电压和输出纹波波波形。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我只需双频并确认 SW 节点以正确的频率从0切换到 VIN0 9。  我之前必须查看过另一个引脚。  我注意到节点非常敏感、因为我在探测该引脚时会看到纹波输出上出现尖峰。 否则、纹波输出现在非常低、几乎到了很难对振幅/频率进行解密的程度、这是一件好事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    看起来运行正常。 仔细探测 SW、避免将其短接至相邻引脚。

    此致、

    Tim