Other Parts Discussed in Thread: TLVM13660
主题中讨论的其他器件:TLVM13660
我使用的是 TLVM13660 EVM、其跳线设置为5.0V 输出和800kHz 开关频率。 我在低纹波下获得良好的输出电压和效率、但纹波频率似乎默认约为250kHz 左右。 我已经尝试过其他 Fsw 设置、但纹波频率仍然只有大约250kHz。 我确认800kHz 跳线设置的电阻器为16.5KOhm。 请提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13660
我使用的是 TLVM13660 EVM、其跳线设置为5.0V 输出和800kHz 开关频率。 我在低纹波下获得良好的输出电压和效率、但纹波频率似乎默认约为250kHz 左右。 我已经尝试过其他 Fsw 设置、但纹波频率仍然只有大约250kHz。 我确认800kHz 跳线设置的电阻器为16.5KOhm。 请提供建议。
您好、Tim、
感谢您的回复。 我检查了 SW 引脚、确实看到了800kHz 方波、尽管它的电平非常低、大约为30-40mV。 是这样吗? 我将测量从 SW+到 SW-引脚的评估板上的纹波输出、纹波非常低。 它非常低、以至于很难分辨实际频率。 我确实将 RT 电阻器(R17)移至更靠近芯片的位置(将其焊接到芯片旁边的过孔)、这似乎已经大大减少了纹波。 RT 电阻器的原始放置位置是否会影响开关频率? 即使在这种情况下、纹波仍然很低、尽管不像我移动 RT 电阻器后那样低、并且我将获得很高的效率(94%)。
Steve