This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:电池模式的 BQ40Z50:PBS ()

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200407/bq40z50-r2-bq40z50-pbs-of-batterymode

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好、工程师:

   1.我注意到了 batterymode()中位的 PBS, 是否可以将该寄存器设置为1以支持双电源系统?

   在 BQStudio 中,我将 SBS 配置初始电池模式更改为8081,但使用主机读取0x03 BatteryMode()仍然是0001。 是什么导致了这种情况。

   期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,国庆,

    链接帖子的最后一个注释应该有助于回答这个问题、PBS 位只是指示位、它不会改变监测计的行为、所有控制都应该在主机侧。

    此外、还可以更新初始电池模式、以便在启动时显示正确的电池模式。 我还做了一个快速测试、我能够编辑 PBS 位、执行写入字命令到0x03。 我会仔细检查您使用的数据包结构、并确保它是 SMBus 字格式。

    此致、

    Wyatt Keller