大家好、
请确认测试步骤是否存在问题:
1、INP 和 INP_G 接地;
2.连接到53.5V 直流电源;
INP 上拉至高电平以启用、测试 PU 和 VOUT
此致、
Charlie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请确认测试步骤是否存在问题:
1、INP 和 INP_G 接地;
2.连接到53.5V 直流电源;
INP 上拉至高电平以启用、测试 PU 和 VOUT
此致、
Charlie
您好、 Charlie、
我们必须首先对输出电容器进行预充电、否则移除 C2、C3和 C15以使用 INP 进行测试
请参阅 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/sluuck8a/sluuck8a.pdf
此致、
Rakesh
您好、Rakesh、
感谢您的支持。
我已仔细阅读数据表和 EVM 用户指南。 但我仍然遇到以下问题、希望您能继续提供支持:
1. 当客户首次开始测试 EVM 时、没有任何东西连接到输出端子、输出正常。
然后将 INP_g 接地、然后没有输出、过流指示灯将亮起、然后断开 INP_g 的接地点、 没有输出。 我怀疑 EVM 在测试过程中损坏、但不知道原因。
2. 在新 EVM 中、更换输出电容器、使总输出电容器值为10uF。 当输入电压为30V 时、过流故障的自动重试响应正常。 但是、当输入电压为48V 时、过流故障的自动重试响应异常。 异常性能是 TMR 一直在充电和放电、IC 不会重新启动。
下图的周期少于32个、但在实际测试中、发现当它达到32个周期时、它仍然不会启动。 波形由示波器触发电流信号捕获。
可能的原因是什么? 增大 R9的值是否有用?
此致、
Charlie