This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48111Q1EVM:测试步骤

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198332/tps48111q1evm-test-steps

器件型号:TPS48111Q1EVM

大家好、

请确认测试步骤是否存在问题:
1、INP 和 INP_G 接地;
2.连接到53.5V 直流电源;
INP 上拉至高电平以启用、测试 PU 和 VOUT

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charlie、

    我们必须首先对输出电容器进行预充电、否则移除 C2、C3和 C15以使用 INP 进行测试  

    请参阅 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/sluuck8a/sluuck8a.pdf 

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的支持。

    我已仔细阅读数据表和 EVM 用户指南。 但我仍然遇到以下问题、希望您能继续提供支持:

    1. 当客户首次开始测试 EVM 时、没有任何东西连接到输出端子、输出正常。

    然后将 INP_g 接地、然后没有输出、过流指示灯将亮起、然后断开 INP_g 的接地点、 没有输出。  我怀疑 EVM 在测试过程中损坏、但不知道原因。

    2. 在新 EVM 中、更换输出电容器、使总输出电容器值为10uF。  当输入电压为30V 时、过流故障的自动重试响应正常。 但是、当输入电压为48V 时、过流故障的自动重试响应异常。 异常性能是 TMR 一直在充电和放电、IC 不会重新启动。  

    下图的周期少于32个、但在实际测试中、发现当它达到32个周期时、它仍然不会启动。 波形由示波器触发电流信号捕获。

    可能的原因是什么?  增大 R9的值是否有用?

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charlie、

    今天结束时、我将回顾一下这个过程

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的支持。

    我建议客户抓取 TMR 和 FLT_I 的波形、放大时间刻度以查看 FLT_I、仍然没有重启脉冲;

    当第三次重复测试时、电路板通电、但未启动。 在检查电压时、发现 BST 和 SRC 短路(在移除外部电容器后、仍然短路)。 原因可能是什么?  

    芯片是否因 DI 浪涌电流过大而损坏? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charlie、

    如果我们有输出电容、则需要 执行以下任一操作才能成功启动。

    1、使 INP 为低电平、并通过预充电 FET 对 Cout 进行预充电

    2.如果未使用预充电 FET、则将 R10增大至100k、填充 R15和 C9

    否则 、可能会对自举部分造成压力。

    如果 R23安装在 TMR 引脚上、器件将因过流故障而锁存

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的支持。

    您是否建议增加驱动电阻并降低开关的开关打开和关闭速度?

      发现 BST 和 SRC 短路。  电流是否超过3.7A 和4A、从而导致击穿?  

    如果没有预充电、如何确保 MOSFET 能够在容性负载下快速启动? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charlie、

    流经 BST 和 SRC 引脚的电流受内部上拉和下拉 FET 的限制。 因此、我觉得 BST-SRC 之间的电压在您的测试过程中可能超过16V、这是 BST 和 SRC 之间短路的原因

    请使用产品文件夹下的设计计算器来调整 dVdt 组件的大小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的分析。  

    BST-SRC 之间的电容器将停止充电至12V。 然后 MOSFET 导通、Ciss 充电、VGS 电压不应超过12V。 为什么您怀疑 BST-SRC 之间的电压可能超过16V?

    客户正在使用 EVM 板进行测试。 是否验证了 EVM 板的参数? 对吧? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    EVM 板已通过验证。 您能告诉我们客户是如何分步测试 EVM 的。

    测试波形。 您能为您提供帮助

    此致  

    Rakesh