This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317MQ:LM317MQ-加电时芯片会发热

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199831/lm317mq-lm317mq-the-chip-heats-up-when-power-is-applied

器件型号:LM317MQ
主题中讨论的其他器件:LM317

开发阶段、此芯片的首次使用、负载电流为25mA。 为芯片加电大约1分钟后、芯片将变得很热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您与我们分享此信息。  

    是否可以共享 PCB 布局和/或测量外壳温度?  

    除此之外、从共享的示波器屏幕截图中可以看到、由于没有热关断、因此似乎没有问题。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.      输入 和 输出之间 的电压差19V 是否 合适?  2.    为什么输出 负载 电流 25mA  如此之高?  3. 我 将  输入 电压调节 至 17V ,  热量  不  会那么严重。  请 帮助  确认  适当 的输入 电压 差。  4、  当前 芯片 温度  为90 度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此回复

    1.      输入 和 输出之间 的电压差19V 是否 合适?  2.    为什么输出 负载 电流 25mA  如此之高?  3. 我 将  输入 电压调节 至 17V ,  热量  不  会那么严重。  请 帮助  确认  适当 的输入 电压 差。  当前   芯片 温度  为90  摄氏度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此回复

    1.      输入 和 输出之间 的电压差19V 是否 合适?  2.    为什么输出 负载 电流 25mA  如此之高?  3. 我 将  输入 电压调节 至 17V ,  热量  不  会那么严重。  请 帮助  确认  适当 的输入 电压 差。  当前   芯片 温度  为90  摄氏度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Vin-Vout 的重要性与功耗(Vin-Vout)*Iout 有关。 这将以某种方式限制器件的运行。 此外、理想情况下、最小的 Vin-Vout 越好。 话虽如此、LM317应能够在19V 电压差和25mA 电流下工作。  

    这是否能够在环境温度下工作? 此外、是否可以共享显示90C 的测量值和 PCB 布局?  

    最棒的  

    Edgar Acosta