This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HA08-Q1:如何禁用或不启用看门狗功能

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HA08-Q1, TPS3305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200223/tps1ha08-q1-how-to-disable-or-not-enable-watchdog-feature

器件型号:TPS1HA08-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3305

我的两个问题是关于器件版本 A 和版本 E 之间的差异

我们有一个现有电路、其设计包括版本 A、因此完整器件型号为 TPS1HA08A-Q1。

我们希望购买105件版本 A、但它在 Mouser 和 Digi-Key 的交货周期较长、分别为26周和119周。

Digi-Key 的网站提供版本 E 是版本 A 的合适替代产品

在 TI 产品文献(tps1ha08-Q1.pdf)中、我们可以发现 A 和 E 之间唯一的区别是 E 包含可选的看门狗功能。

我们的两个问题是:

1.看门狗功能是否是版本 A 和版本 E 之间的唯一区别?

2.如果是,E 版上的看门狗功能是否可以禁用(或不启用),以便 E 版可以是 A 版的合适直接替代产品? 应该采取哪些步骤 来实现这一目标?

谢谢你。

数据表:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps1ha08-q1.pdf#page=3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jules、

    就规格/额定值而言、器件在功能上是相同的、但无法禁用 E 版本上的看门狗功能。 您必须修改微控制器或系统上的软件、以对使能引脚进行 PWM、从而使看门狗不会过期。

    此致、


    Timothy Logan
    应用管理器-电源开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Timothy。 但是,在右侧的导航窗格中,我发现了一个类似的主题“TPS3305”。 如何禁用看门狗功能”,该功能引用了 TI 文档“slva145:为 TI 的监控器系列禁用看门狗计时器”。 那么、我的问题是、该文档是否适用于该特定的高侧开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不适用于 TPS1H1A08-Q1。 它们是完全独立的器件/架构。 从这个角度来看、TPS3305似乎有一个专用的看门狗引脚、此引脚使得这成为可能、然而我们的高侧开关是不同的架构、所以它与监控器不可比。