This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:如何为36V、10000mAh、360000 MWh、10S4P 电池配置 BQ34Z100EVM

Guru**** 2513365 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQ34Z100-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195865/bq34z100evm-how-to-configure-bq34z100evm-for-a-36v-10000-mah-360000-mwh-10s4p-battery

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ34Z100-G1BQ34Z100BQ34Z100-R2BQSTUDIO

我有一个 BQ34Z100EVM、一个 EV2400和一 个电池。 它是一款采用10S4P 配置的36V (充满电时为42V)、10000mAh 电池、因此设计能量为360000 mWh。 根据寄存器大小、设计能量参数的最大值为32767。 因此、我已将"设计能耗"配置3600、并将"设计能耗等级"配置 为100。


我对其进行了以下更改和配置、

  1. 使用 Battery Management Studio 软件将固件更新为 G1版本

  2. 配置:










    我校准了电压、因此工作正常。

    查询:


    读取寄存器时、我无法正确获取可用的能量参数。 因此、还没有准备好开始学习周期。

    2.要获得正确的输出、需要为上述电池进行哪些配置? 我已参考所有 TRM、数据表、应用手册等  似乎什么都不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      对于 G1版本、设计能耗等级不允许大于10、但某些参数应根据设计能耗等级的值进行修改、请参阅 bq34z100-G1 TRM 中的第3.2.5节

      如果您确实需要使用如此高的能量比例因子、则可以尝试使用 R2版本、比例因子可能更高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实有 R2版本的 IC。 我们是否可以将 EVM 上的 BQ34Z100 IC 更改为 R2版本以使其满足上述要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sethu、

    R2固件版本将于明天下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      可以、您可以将 R2 FW 下载到目标器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于好奇、将 EVM 中的 BQ34Z100 IC 替换为 BQ34Z100-R2。 采用了相同的配置(串联电池数:100;设计能级:100;设计能耗:3600)。 现在、即使读取的电压值也不正确。  

    在进行所有配置后进行电压校准、
     显示的值不是42000mV、而是4200mV。

    所有其他参数、例如 SOC、可用能量等、现在都为零。 (已启用)。


    Morover、BQSTUDIO 软件(稳定版本和 Beta 版本)不包含 BQ34Z100、BQ34Z100-R2供您选择。 它仅在可选器件列表中显示 BQ34Z100-G1。  




    因此、我被迫仅选择 BQ34Z100-G1。 然后将弹出以下屏幕。




    查询:

    1. BQSTUDIO 软件是否与 BQ34Z100-R2不是100%兼容?

    2、这是为什么大多数参数都为零、电压的缩放方式也不同?

    要更新 BQSTUDIO 以支持 BQ34Z100-R2并正确读取所有参数、应采取什么措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您需要从 https://www.ti.com/tool/BQ34Z100-DEVICE-FW 链接下载支持文件

      安装软件包后、您需要将名为0100_2_01-bq34z100.bqz 的文件从 C:\ti\bq34z100_v2_01_00_25的路径复制到目标路径 C:\ti\BatteryManagementStudio\config、然后在重新启动 bqStudio 时、如果连接了该器件、则会自动检测到该器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了 BQSTUDIO 和 BQ34Z100-R2兼容性问题。 谢谢 

    但 数据闪存中有新参数、但数据表中的设计过程似乎没有按照该参数进行更新。

    例如、前面讨论的是能量调节、R2器件甚至没有设计能量 参数、而只有设计能量标度。
    很难找到、要引用什么、要做什么、从哪里开始。 建议 TI 更新 文档中涉及产品开发周期的所有程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      请参阅 bq34z100R2的数据表和 TRM、您可以在 R2数据表的第8.2.2节中找到设计信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Steven Yao、

    我指的是同一个文档、



    R2数据表中的上述片段说明了如何更新 DF 中的设计能量。  

    但数据闪存甚至没有这样的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      此参数已更改为隐藏、需要为您创建新的 bqz 文件才能访问此数据、我将与内部团队合作、并在完成后将其发送给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sethu、

    您可能需要一周时间才能收到 Steven 的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steven  

    我可以等待一周。  感谢您的支持。  

    我们在2个多月前开始开发(所有版本均为非 G1、G1、R2)。 必须阅读同一文档的多个版本才能了解一个 IC /产品的工作原理。 由于存在大量文档问题、我们无法更快地实现目标。 我建议 TI 简化文档、尤其是设计过程。 谢谢。 希望很快能听到您的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      似乎新 bqz 仍然不可用、您可以向我发送配置文件并设置所有其他参数、我将为您更改设计能参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven Yao

    感谢您的支持。 我们现在将继续使用 G1版本。