主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQ34Z100-G1、 BQ34Z100、 BQ34Z100-R2、 BQSTUDIO
我有一个 BQ34Z100EVM、一个 EV2400和一 个电池。 它是一款采用10S4P 配置的36V (充满电时为42V)、10000mAh 电池、因此设计能量为360000 mWh。 根据寄存器大小、设计能量参数的最大值为32767。 因此、我已将"设计能耗"配置为3600、并将"设计能耗等级"配置 为100。
我对其进行了以下更改和配置、
- 使用 Battery Management Studio 软件将固件更新为 G1版本
- 配置:
我校准了电压、因此工作正常。
查询:
读取寄存器时、我无法正确获取可用的能量参数。 因此、还没有准备好开始学习周期。
2.要获得正确的输出、需要为上述电池进行哪些配置? 我已参考所有 TRM、数据表、应用手册等 似乎什么都不起作用。