请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61500 大家好、TI 支持团队
我想驱动5个 LCD (EA TFT020-23AI)、每个 LCD 需要24V、20mA 的电流。 我有数据表中的电路、我得到的电压大约为24V、到目前为止已经很好了。 但在 LED+上、会与2.5V 的 FS 噪声同步。 这些波动会串扰 SPI 通信并干扰 LCD 的写入 。
我可以做些什么来减少这些 波动?
谢谢