This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:作为5个 LCD#39的背光

Guru**** 2323910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197294/tps61500-as-backlight-for-5-lcd-s

器件型号:TPS61500

大家好、TI 支持团队

我想驱动5个 LCD (EA TFT020-23AI)、每个 LCD 需要24V、20mA 的电流。 我有数据表中的电路、我得到的电压大约为24V、到目前为止已经很好了。 但在 LED+上、会与2.5V 的 FS 噪声同步。 这些波动会串扰 SPI 通信并干扰 LCD 的写入 。

我可以做些什么来减少这些 波动?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    您可以捕获 SW 节点的波形吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    感谢您的回答。

    这是 SW 引脚上的波形。 希望它能为您提供帮助。

    谢谢 Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    我是商务旅行、将在本周五回复您的问题。 很抱歉给您带来不便、感谢您的耐心等待。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    很抱歉耽误你的回答。

    在上一篇文章中、您说 LCD 电压典型值为24V、但 SW 波形显示峰值电压超过30V。 您是否已检查此项?

    您能否向我发送您的布局以进行双重检查?

    BR

    Patrick