This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:处于 ALT 模式、不带 USB3.1

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25820, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198114/tusb546-dci-in-alt-mode-without-usb3-1

器件型号:TUSB546-DCI
主题中讨论的其他器件:TPS25820TUSB564

你好

 

对于新项目、我们希望实现具有 DisplayPort ALT 模式的 USB-C。

我们在另一个项目中使用了 Toshiba TC358867XBG、这使得双通道主链路和 AUX 通道成为可能。

目前、该项目使用3根电缆(DisplayPort、Power 和 USB2.0)、但我们希望获得 USB-C 的优势、并通过1根电缆实现 USB、Power 和 DisplayPort。

我们需要将其连接到 TUSB546转接驱动器和 TPS25820控制器。

我认为它应该起作用、但我对如何连接所有设备有点迷失。

 

Toshiba 芯片只有2通道 DisplayPort、我们使用的是 USB 2.0 (因此它们将直接连接到 USB-C 连接器的中心引脚)。

TUSB546有多个选项、但我应该配置哪一个?

我们没有 USB3.1,只有双通道 DisplayPort,但此选项不可用。

我是否需要将其配置为4通道 DP 并且不连接 TUSB546上的 DP3和 Dp4?

或者将其配置为单端口 USB3.1 +双通道 DP,而不连接 SSRx 和 SSTx。

当我没有 USB3.1时,我需要对 SSEQ 引脚做什么?

我可以将它们配置为最低增益吗?

  

我计划在 GPIO 模式下使用 TUSB546。

TPS25820将通过 POL 引脚控制翻转器、而接收器引脚将控制 CTLSEL 引脚。

 

我已经订购了 TUSB546和 TUSB564套件、因此我可以进行一些测试、但它们需要一段时间才能到达。

如果您能更进一步地帮助我、那就太棒了。

在开始对 PCB 进行工作之前是否可以检查原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 TUSB546配置为4通道 DP 转接驱动器、但将 USB SuperSpeed 信号、DP2、3、EQ 和 SSEQ 保持悬空。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的快速回复。

    这是我目前所拥有的。

    Current schematic

    TPS25820的输出由双路反相器反相。

    因此、默认触发、CTL0和 CTL1均为低电平、TUSB546处于断电状态。

    连接电缆后、TPS25820将其灌电流引脚拉低、这会导致 CTL1变为高电平并在4通道 DP 模式下启用 TUSB546。

    翻转电缆会导致 TPS25820的 POL 引脚变为低电平、从而在 TUSB546上产生高电平并选择翻转模式。

    反相 灌电流引脚也连接到 TUSB546和 Toshiba TC358867上的 HPDIN。

    我为 USB-UP 和 USB-DOWN 增益选择了最低增益选项、并将 DP 增益置于中间位置作为起点。

    这是一个好的观点、还是我错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会看到此实现存在问题。 对于 DP 通道和 TX1/TX2、您可能需要将交流耦合电容从100nF 更改为220nF。 您可能还需要在 RX1和 RX2上添加可选的0.33uF 电容器。 我还将使用201尺寸的电容器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我会提供您的建议。

    我认为这个问题已经解决。