Other Parts Discussed in Thread: TPS25820, TUSB564
主题中讨论的其他器件:TPS25820、 TUSB564
你好
对于新项目、我们希望实现具有 DisplayPort ALT 模式的 USB-C。
我们在另一个项目中使用了 Toshiba TC358867XBG、这使得双通道主链路和 AUX 通道成为可能。
目前、该项目使用3根电缆(DisplayPort、Power 和 USB2.0)、但我们希望获得 USB-C 的优势、并通过1根电缆实现 USB、Power 和 DisplayPort。
我们需要将其连接到 TUSB546转接驱动器和 TPS25820控制器。
我认为它应该起作用、但我对如何连接所有设备有点迷失。
Toshiba 芯片只有2通道 DisplayPort、我们使用的是 USB 2.0 (因此它们将直接连接到 USB-C 连接器的中心引脚)。
TUSB546有多个选项、但我应该配置哪一个?
我们没有 USB3.1,只有双通道 DisplayPort,但此选项不可用。
我是否需要将其配置为4通道 DP 并且不连接 TUSB546上的 DP3和 Dp4?
或者将其配置为单端口 USB3.1 +双通道 DP,而不连接 SSRx 和 SSTx。
当我没有 USB3.1时,我需要对 SSEQ 引脚做什么?
我可以将它们配置为最低增益吗?
我计划在 GPIO 模式下使用 TUSB546。
TPS25820将通过 POL 引脚控制翻转器、而接收器引脚将控制 CTLSEL 引脚。
我已经订购了 TUSB546和 TUSB564套件、因此我可以进行一些测试、但它们需要一段时间才能到达。
如果您能更进一步地帮助我、那就太棒了。
在开始对 PCB 进行工作之前是否可以检查原理图?