This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:如何使用整流器二极管调整 UCD3138HSFBEVM-029以实现48V 输出电压

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200284/ucd3138-how-to-adapt-ucd3138hsfbevm-029-for-48v-out-with-rectifier-diodes

器件型号:UCD3138

我们使用 UCD3138HSFBEVM-029 评估板来设计我们自己的直流/直流转换器、该转换器具有相同的输入电压、但输出电压为48Vdc、而不是原始的12Vdc。

我们替换了该新输出电压和功率组件的一些控制组件、例如主变压器、输出直流电容器和同步整流器 MOSFET。 整流器 MOSFET 已被高速开关二极管取代。

系统无法正常工作。 输入初级电压的占空比不稳定。 占空比似乎 持续变化、从而使运行不稳定(断续模式)。

固件 使用"前馈 Vin 传感"、但在原始设计中、Vin_CT 信号是干净且清晰的方波、但使用二极管而不是 SYC 整流 MOSFET、波形真的不稳定。 因此、我们认为输入电压测量不好、无法加载100%的负载。

 我们怀疑这是因为输出 PWM 信号依赖于 Vin_CT。

您能否建议对原始固件进行所需的修改、以使次级侧的输出电压和整流器二极管变为 MOSFET?

谢谢你的理解!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这里没有波形、我只能想象发生了什么。 最重要的是、VIN-CT 是前馈控制环路的反馈信号。 它必须稳定并保持电压低于1.6V。使用 SR 时、系统电流继续。 但是、当使用二极管时、系统电流 会不连续。 这 可能是一个方波、您可以使用 SR 看到该方波。 但您可以看到使用二极管的非常小的占空比。  要验证问题是否由 VIN-CT 引起、您可以在 VIN-CT 上放置一个外部直流电压、并调整0.7V-1.56V-0.7V 的电压电平以检查环路是否稳定。 如果此验证是稳定的、您可能需要考虑使用 SR。  

    谢谢