我们使用 UCD3138HSFBEVM-029 评估板来设计我们自己的直流/直流转换器、该转换器具有相同的输入电压、但输出电压为48Vdc、而不是原始的12Vdc。
我们替换了该新输出电压和功率组件的一些控制组件、例如主变压器、输出直流电容器和同步整流器 MOSFET。 整流器 MOSFET 已被高速开关二极管取代。
系统无法正常工作。 输入初级电压的占空比不稳定。 占空比似乎 持续变化、从而使运行不稳定(断续模式)。
固件 使用"前馈 Vin 传感"、但在原始设计中、Vin_CT 信号是干净且清晰的方波、但使用二极管而不是 SYC 整流 MOSFET、波形真的不稳定。 因此、我们认为输入电压测量不好、无法加载100%的负载。
我们怀疑这是因为输出 PWM 信号依赖于 Vin_CT。
您能否建议对原始固件进行所需的修改、以使次级侧的输出电压和整流器二极管变为 MOSFET?
谢谢你的理解!!!