您好!
我对使用 BQ77915进行低电池电压充电有疑问。
BQ77915将禁用过压充电、但不会禁用欠压充电。
如果电池电压为1.8V、对于4S 应用、总电池电压为7.2V。
我相信 BQ77915会启用正常充电、因为总电池电压大于关断或 POR 电压。 对吧?
BQ77915是否可以实现低电流预充电?
谢谢。
Kim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kim、
正确、如果电芯过度充电、充电 FET 将关断。 如果电池欠压、DSG FET 将关断。 只要该器件高于 POR 电压、就应该工作。
BQ77915没有预充电功能。 我们的一些充电器具有可以使用的预充电功能。 我们也看到一些客户使用 MCU 和额外的 FET 来实现它。
该器件具有体二极管保护功能、因此、如果 DSG FET 关闭且该器件检测到充电电流(流过 DSG FET 的寄生二极管)、那么该器件将唤醒 DSG FET。 中提到了这一点 第 9.3.9节 DSG FET 驱动器操作 位置 数据表。
此致、
Luis Hernandez Salomon
您好、Kim、
这是一种奇怪的设置。 为什么其中一个电芯会短路?
如果电芯连接短路且该器件配置为4S 器件、则器件将检测到 UV 状态、DSG FET 可能会触发、CHG FET 可能会保持开启。 电芯数量通过 CCFG 引脚配置。 对此进行了详细说明 第 9.3.12节配置3系列、4系列或5系列模式 位置 数据表。
此致、
Luis Hernandez Salomon
您好、Kim、
单元可能出现故障,在实际应用程序中存在内部短路。
我理解、有道理。
如果电芯中的1个被短路,则测得的电芯电压为0V,这将触发 OW 故障。 充电 FET 应与此 OW 故障一起禁用、对吧?
听起来是对的! 我忘记考虑 OW 了。 我认为这会触发、从而导致 CHG 和 DSG FET。
此致、
Luis Hernandez Salomon