This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:在具有低电压的电池上充电

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225505/bq77915-charging-on-cells-with-low-voltage

器件型号:BQ77915

您好!

我对使用 BQ77915进行低电池电压充电有疑问。

BQ77915将禁用过压充电、但不会禁用欠压充电。

如果电池电压为1.8V、对于4S 应用、总电池电压为7.2V。

我相信 BQ77915会启用正常充电、因为总电池电压大于关断或 POR 电压。 对吧?

 

BQ77915是否可以实现低电流预充电?

 

谢谢。

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    正确、如果电芯过度充电、充电 FET 将关断。 如果电池欠压、DSG FET 将关断。 只要该器件高于 POR 电压、就应该工作。

    BQ77915没有预充电功能。 我们的一些充电器具有可以使用的预充电功能。 我们也看到一些客户使用 MCU 和额外的 FET 来实现它。  

    该器件具有体二极管保护功能、因此、如果 DSG FET 关闭且该器件检测到充电电流(流过 DSG FET 的寄生二极管)、那么该器件将唤醒 DSG FET。 中提到了这一点 第 9.3.9节 DSG FET 驱动器操作 位置 数据表。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我对 BQ77915充电操作有进一步的疑问。

    假设在4S 应用、所有电池都具有3.5V 电压。 在这种情况下、充电 FET 应由 BQ77915启用。

    如果其中一个电池短路、而其他3个电池仍为3.5V、BQ77915是否会启用充电 FET? 其中一个电池的电压为0V。

    谢谢。

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    这是一种奇怪的设置。 为什么其中一个电芯会短路?

    如果电芯连接短路且该器件配置为4S 器件、则器件将检测到 UV 状态、DSG FET 可能会触发、CHG FET 可能会保持开启。 电芯数量通过 CCFG 引脚配置。 对此进行了详细说明 第 9.3.12节配置3系列、4系列或5系列模式 位置 数据表

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    在实际应用中、电池可能出现故障并出现内部短路。

    如果使用 BQ77915且其中一个电芯短路(由于故障)、充电 FET 仍将导通、电池电芯将充电。 如果其中一个电池短路时、BQ77915仍将充电 FET 导通、这可能很危险。

    在这种情况下、是否可以通过 BQ77915禁用充电 FET?

    谢谢。

    Kim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    根据 BQ77915数据表、开路(OW)的阈值是0.5V。

    如果其中一个电芯短路、则测得的电芯电压为0V、这将触发 OW 故障。 充电 FET 应与该 OW 故障一同禁用、对吧?

    谢谢。

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    单元可能出现故障,在实际应用程序中存在内部短路。

    我理解、有道理。  

    如果电芯中的1个被短路,则测得的电芯电压为0V,这将触发 OW 故障。 充电 FET 应与此 OW 故障一起禁用、对吧?

    听起来是对的! 我忘记考虑 OW 了。 我认为这会触发、从而导致 CHG 和 DSG FET。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon