This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:反向电流保护导致电压偏移 b/w 系统接地+受保护接地

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228404/tps272c45-reverse-current-protection-causing-voltage-offset-b-w-system-ground-protected-ground

器件型号:TPS272C45

您好!
在我们最近的设计中、我们遵循了关于 TPS272的建议反向电流保护的说明。 但我们确实在 DGND 和 HSD_24VHC_GND1 (受保护接地)之间测量了0.25V 的差值。 我的问题是:

1) 1)该电压差是否基于预期的接地电流?

2) 2)如果将电流检测电阻器连接到 DGND 而不是受保护的接地端、该电压差是否会影响电流检测读数?  

 反向电流接地网络:  

电流检测电路:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace、

    是的、预计会出现这种电压差。 接地网络上二极管的压降应足够小、以免干扰数字引脚的输入逻辑电平。 看一下您的原理图、您有一个肖特基二极管、所以很好。  

    电流检测不会受到此影响、因为负载电流将通过负载的电流镜进行报告。 确保 MCU 连接到 DGND、并且测量没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢蒂莫西!