This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:ZCD 电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, TPS92314, UCC28060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227739/ucc28064a-zcd-voltage

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: UCC28064TPS92314UCC28060

我们计划使用 UCC28064A 实施单级反激 PFC、同时输出电压可调。 然而、我们遇到了一个问题、那就是由于输出电压调整、ZCD 引脚的电压可能会变得更低。 我们不确定 UCC28064A 在内部是如何处理 ZCD 的。 如果 ZCD 管脚的电压低于内部比较器的门限、该芯片是不工作还是以某种形式工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 UCC28064不是单级 PFC 反激的最佳选择。  它专为转换模式交错 PFC 升压转换器而设计。

    我推荐改用 TPS92314转换模式 PFC 反激式控制器。  以下链接将转至 TPS92314数据表。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92314.pdf

    如果您决定在应用中使用 TPS92314并有疑问、请在 e2e 中重新发布 TPS92314、以便相应的应用工程师可以解答您的问题。

    如果问题得到了解决、请在本主题结束时检查是否得到了解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 有一份应用报告。 SLUA625–2011年10月 基于 UCC28060交错式交流/直流单级反激的 LED 驱动器。

    我认为 UCC28064A 也适用、但我们需要的是宽范围可调输出电压、这可能会导致 ZCD 引脚检测出现问题。 也许我大致获得了数据手册中的结果。 如果 ZCD 电压一直少于2V、PWM 将在一段时间后自动重新启动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jihui、  

    迈克今天不在办公室、所以我将尝试为他回答您的问题。  

    UCC28064A (以及此控制器系列中的类似器件)的 ZCD 输入 有两个阈值:布防级别为1.7V、触发级别为1.0V。
    为了使控制器正常工作、 为了触发下一个开关周期、ZCD 电压必须首先上升至高于1.7V、然后下降至低于1.0V 秒。  如果由于任何原因无法超过这两个阈值中的任何一个、则连续开关将停止。   

    由于这种情况有时会发生在常规 PFC 应用中(例如在非常高的线路输入峰值时)、这些控制器具有内部"看门狗"计时器、它会在非开关死区时间~210us 后自动生成启动或触发脉冲、以尝试重新启动 PFC。   
    由于该计时器每210us 运行一次、因此在 ZCD 信号持续超出规格时、不适合依赖 PFC 来进行正常升压或单级配置。  

    所以这个问题的简单答案是: 如果 ZCD 引脚的电压低于内部比较器的阈值、那么芯片将无法工作。

    此致、
    Ulrich