主题中讨论的其他器件: UCC28064、 TPS92314、 UCC28060
我们计划使用 UCC28064A 实施单级反激 PFC、同时输出电压可调。 然而、我们遇到了一个问题、那就是由于输出电压调整、ZCD 引脚的电压可能会变得更低。 我们不确定 UCC28064A 在内部是如何处理 ZCD 的。 如果 ZCD 管脚的电压低于内部比较器的门限、该芯片是不工作还是以某种形式工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们计划使用 UCC28064A 实施单级反激 PFC、同时输出电压可调。 然而、我们遇到了一个问题、那就是由于输出电压调整、ZCD 引脚的电压可能会变得更低。 我们不确定 UCC28064A 在内部是如何处理 ZCD 的。 如果 ZCD 管脚的电压低于内部比较器的门限、该芯片是不工作还是以某种形式工作?
您好!
我认为 UCC28064不是单级 PFC 反激的最佳选择。 它专为转换模式交错 PFC 升压转换器而设计。
我推荐改用 TPS92314转换模式 PFC 反激式控制器。 以下链接将转至 TPS92314数据表。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92314.pdf
如果您决定在应用中使用 TPS92314并有疑问、请在 e2e 中重新发布 TPS92314、以便相应的应用工程师可以解答您的问题。
如果问题得到了解决、请在本主题结束时检查是否得到了解决。
此致、
您好、Jihui、
迈克今天不在办公室、所以我将尝试为他回答您的问题。
UCC28064A (以及此控制器系列中的类似器件)的 ZCD 输入 有两个阈值:布防级别为1.7V、触发级别为1.0V。
为了使控制器正常工作、 为了触发下一个开关周期、ZCD 电压必须首先上升至高于1.7V、然后下降至低于1.0V 秒。 如果由于任何原因无法超过这两个阈值中的任何一个、则连续开关将停止。
由于这种情况有时会发生在常规 PFC 应用中(例如在非常高的线路输入峰值时)、这些控制器具有内部"看门狗"计时器、它会在非开关死区时间~210us 后自动生成启动或触发脉冲、以尝试重新启动 PFC。
由于该计时器每210us 运行一次、因此在 ZCD 信号持续超出规格时、不适合依赖 PFC 来进行正常升压或单级配置。
所以这个问题的简单答案是: 如果 ZCD 引脚的电压低于内部比较器的阈值、那么芯片将无法工作。
此致、
Ulrich