请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 您好、支持团队。
BQ40Z50-R1的 SRP 和 SRN 是
IC 数据表中的绝对最大额定值为±0.3V。
根据设计、施加到 SRP 和 SRN 的最大电压为0.5V。
是否可以按原样使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队。
BQ40Z50-R1的 SRP 和 SRN 是
IC 数据表中的绝对最大额定值为±0.3V。
根据设计、施加到 SRP 和 SRN 的最大电压为0.5V。
是否可以按原样使用?