This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:SRP、SRN

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228520/bq40z50-r1-srp-srn

器件型号:BQ40Z50-R1

您好、支持团队。

BQ40Z50-R1的 SRP 和 SRN 是
IC 数据表中的绝对最大额定值为±0.3V。
根据设计、施加到 SRP 和 SRN 的最大电压为0.5V。
是否可以按原样使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuya:

    您不应应用于绝对最大额定值之上、否则可能会对器件造成永久损坏。 0.5V 差分电压过高、无法应用于 SRN/SRP 引脚。

    此致、

    Wyatt Keller