This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:GPCRA0产生 T RISE 和 T 时间常数超出范围

Guru**** 2649655 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218778/bq34z100-g1-gpcra0-results-t-rise-and-t-time-constant-out-of-range

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRA0GPCRB

我成功进行了 GPCRA0运行、并为热参数给出了一些相当自然的结果。

我非常感谢有人能够查看这些数据。 在日志中似乎没有什么奇怪的、但我在结果文件中得到了这些:

t 时间常数4820464
T RISE 65226

非常感谢、

Josh

e2e.ti.com/.../P42A_5F00_12s4p_5F00_GPCRA0.zipe2e.ti.com/.../P42A_5F00_12s4p_5F00_GPCRA0_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不同的12节电池组上也有相同的问题。

    对于上面的数据、图表中什么都不奇怪:

    对于另一个电池组、图表看起来也基本相同。 (未显示)有什么关于热性能为何如此奇怪的想法? 即使 GG 文件也具有超出范围的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、化学 ID 不正确、因为测试电压高于化学 ID、从而导致负电阻。

    由于电阻为负、其他参数也会超出窗口范围。

    这已在 GPC_report.txt 中指示为警告:


    警告:负载电压4191mV 高于 OCV 4182mV。 请检查您的化学 ID 是否正确。


    我建议先运行化学物质选择测试、找到正确的化学物质 ID、然后重新提交。

    BTW 我通常建议降低放电电流-由于此测试以3C 速率运行、发热极端、并且整个测试的持续时间太短、无法从数据中获取瞬态时间常数。 1C 率则更适合获取所有参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yevgen,

    感谢您提供宝贵意见。  

    ChemID 正确。 遗憾的是、测试装置充电至极低的锥形电流、因此上端超出了特征化学物质的范围。 该问题应在下一次运行时修复。 让我失望的是热。

    这有助于理解、 为了获得热参数、需要增加测试持续时间。 我刚刚按照 GPCRA0测试程序的说明操作:

    '以系统典型的高速率对电池放电、直到达到电池制造商规定的最小电压。 如果您在器件中进行放电、则可以将放电至器件的最低电压。"

    对于该封装的实际用例 、系统典型的高速率实际上为3C。

    我希望今天再次以1C 放电率进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以更高的收尾电流切断重新运行了测试。 使其几乎处于 ChemID 表征范围内。 再说一次、不要太担心这一点。 这是一组 P42A 电池(12s4p 配置)、我会在下一次尝试时通过进一步提高锥度截止值来消除以下警告。 您可以看到由于电压匹配、我在这里是如何接近的:

    警告:负载电压4172mV 高于 OCV 4172mV。 请检查您的化学 ID 是否正确。
    警告:充电终止时的电流过低20小时或更高、建议小时率现在为:31

    我真正想要集中讨论的是以下结果:

    t 时间常数927x39
    T RISE 60068
    RES Relax Time 11的录像

    这次测试是按要求在1C 温度下运行的、我仍然无法从工具中获得有用的热参数。

    实际上、我要描述的其他12芯串联电池组在热参数方面给出了同样有问题的结果。 我以前从未遇到过该工具的这个问题、因此我希望这个问题比较简单。

    以下是12s4p 文件:

    e2e.ti.com/.../8358.P42A_5F00_12s4p_5F00_GPCRA0.zip

    e2e.ti.com/.../8524.P42A_5F00_12s4p_5F00_GPCRA0_2D00_report.zip

    以下是数据的样子;没什么特别的:

    以下是12s 软袋文件。 请注意、这里没有 关于 chemID 的投诉、因此这不是问题:

    e2e.ti.com/.../Eastar_5F00_16Ah_5F00_Pouch_5F00_GPCRA0.zip

    e2e.ti.com/.../Eastar_5F00_16Ah_5F00_Pouch_5F00_GPCRA0_2D00_report.zip

    以下是数据的样子;这里没有什么异常:

    非常感谢任何帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    增加收尾电流截止值会使"欠压"警告消失。

    这次尝试了0.5C 放电率、以查看热参数是否会改善、而它们仍然超出寄存器的范围。

    现在还不知道该怎么办。 GPCRB 运行是否会因此获得更好的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里还在向任何人寻求帮助。 我正在使用两个不同的12芯电池组,一个圆柱形电池和另一个软袋电池。 热敏电阻嵌入在电池组的中心。

    我遇到的唯一问题是、 GPCRA0工具生成的 T RISE 和 T 时间常数参数始终超出范围。

    3C、1C 和0.5C 放电率进行了全面尝试、但在获得合适的热参数方面没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了看看这是否会为我提供更好的热参数、我也进行了 GPCRB 运行。

    报告中没有投诉。

    仍超出范围参数:

    t 时间常数30063716
    T RISE 239418.88

    它甚至还为我生成了一个 chemdat 文件。

    在表面装有热敏电阻的单节电池是否比中间嵌入热敏电阻的12节电池组更好地进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、温度形状是不寻常的、因此极性拟合会导致异常值。
    我在工具的版本1.45中添加了对此类情况的处理、其中迭代拟合会导致异常值、因此它将恢复为值正常的更简单拟合。
    您可以重新提交相同的任务、或使用附加的结果:

    *****
    优化的 Impedance Track 参数工具、版本=1.45

    优化的 Impedance Track 参数:

    QMax,mAh:16646

    将 Ra 表标准化为25°C

    DoD、% Ra、mOhm

    0 1.
    11.11 3.
    22.22 3.
    33.33 4.
    44.44 3.
    55.56 4.
    66.67 4.
    77.78 5.
    80.95 5.
    84.13 5.
    87.3 5.
    90.48 7.
    93.65 12.
    96.83 22.
    100 35.

    ra0_ch, mOhm : 13该固件不明确支持 ra0_ch,如果使用低温度, FCC 压降可能会发生

    热参数:

    t 时间常数1973
    三个女人38.
    第41章不好

    已更新所有 GG 值并保存在 gg_out.csv 中,Ra 未压缩,已加载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!

    这可能通过自动化流程发生是可以理解的。 我们确实计划在这些电池组中的至少一个上运行 GPCRB 工具、因为 ChemID 映射到~600种不同的化学物质、它们 之间的关系非常相似。

    您是否也能将这种处理方式添加到该工具中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会检查它是否也在那里实现。 到目前为止、Rbtweak 仍然不支持这种改进的迭代方法、因此默认情况下它将使用更稳定的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新提交了 GPCRB 运行情况、但在示波器外热参数仍然相同。 如果您希望在应用案例处理后检查案例处理、以下数据:

    e2e.ti.com/.../Eastar_5F00_16Ah_5F00_Pouch_5F00_GPCRB.zip

    e2e.ti.com/.../Eastar_5F00_16Ah_5F00_Pouch_5F00_GPCRB_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更新了 rbtweak 工具、因此您可以重新提交。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、我确实重新提交了、并获得了 T RISE 和 T 时间常数的默认值。 是预期结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是发生在这种情况下,因为温度的形状是不寻常的,它适应不同的方法,并最终恢复到只是拟合
    T_k、恰好与原始值非常接近、因此四舍五入为默认值。 但它恰好符合曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详尽解释。 我现在信任该方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yevgen,

    两个电池组现在均已成功完成 GPCRA0和 GPCRB 测试。  

    再次感谢您进行深入研究并找到解决方案。 出色的工作!