This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2585:升压应用的变压器比

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228489/lm2585-transformer-ratio-for-boost-application

器件型号:LM2585

您好!

我计划使用 LM2585将输入24V 转换为300V。 在我们工作台中、我获得了如下所示的仿真结果。 我对变压器比率有疑问。

在 BOM 中、变压器规格如下所述:

Ns1toNp:  µH µH:485.11 μ A Leake_L:9.7 μ A   

这是否意味着次级匝数比初级匝数小10倍?  

由于这是一个升压应用、因此次级匝数必须高于初级匝数。  

 如果我说得对、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijan、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    没错、输出绕组数量必须是输入绕组数量的10倍。

    我同意这种说法可能会误导。
    您可以有多个次级绕组、例如用于不同的输出电压。
    因此,输出编号为:次级#1 (s1)、次级#2 (s2)、...
    这种表示法意味着:
    次级绕组1的数量与初级绕组的数量:10

    请小心输出绕组的方向、以将二极管连接到变压器的正确端子。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的详细解释。 这肯定有助于:)  

    此致
    Vijay