请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2585 您好!
我计划使用 LM2585将输入24V 转换为300V。 在我们工作台中、我获得了如下所示的仿真结果。 我对变压器比率有疑问。
在 BOM 中、变压器规格如下所述:
Ns1toNp: µH µH:485.11 μ A Leake_L:9.7 μ A
这是否意味着次级匝数比初级匝数小10倍?
由于这是一个升压应用、因此次级匝数必须高于初级匝数。
如果我说得对、请告诉我。