This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV-Q1:关于 Excel 计算器的一些问题

Guru**** 2509155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228238/tps92515hv-q1-some-questions-about-calculator-excel

器件型号:TPS92515HV-Q1

大家好、

对于计算器 Excel、我有一些问题可能需要您的帮助、谢谢!

  • 对于 ΔILED μ V-pk-pk、我应该如何输入? 通常选择45%*Iout?

  • 什么是 Ilpk-pk%的意义? 如何输入?

  • 对于 Coff、它应该是客户输入、而不是计算器输出、对吧? 如果是客户输入、如何输入? 选择一个介于100pF 和1nF 之间的值、对吧?

最后、我有关于数据表的一些问题。

  • TPS92515HC 的控制逻辑是否具有恒定关断时间? 电感纹波在不同输入和输出电压的任何条件下都是恒定的、对吗?

  • 为什么我们需要在 ILOD 方程中使用不同的 Vled? 如何理解数据表中的" VLED > 10V 可确保线性充电斜坡低于1V"?

非常感谢!

Br

Jiawei.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这是负载请求;如果有要求、需要检查负载规格。 对于器件本身、它不使用输出电容器。  

    2、电感纹波电流一般为10-40%等  

     

    3、这就是计算结果。 您可以调整 Fsw 和 roff 值以获得目标电容器。  

    4. equ .(5)是计算的准确公式。 当 VLED 远高于1V (关断时间阈值)时、Vcoff 电压可视为几乎线性的、并可简化计算公式。