主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
尽管连接了 EV2400、但它显示为此状态

在以下情况下,它开始正常工作:
1.重新启动电脑
2.重新启动 BQ 测试软件4/5次
3.按下 BQ 测试板上的元件区域
在全部三者随机组合后、在 BQ 测试仪中以某种方式检测到它。
我使用的是 PC、带有 USB 电缆
所有三个 LED 均亮起
部件未加热
使用它来测试电池,我正在使用 BQ 版本如下:
BQ tester V1.3.101.
EV2400的性能
固件版本0.18
Start => All => Next => 0741_1_08-bq27741G1.bqz =>(不兼容的错误消息)=> Finish => OK
我正在使用它来检查 Battery %、Temperature。 请说明 t 如果此
""是正确的程序或为此目的需要使用其他程序。
另请指导如何解决这种未检测 EV2400的问题。
我在一个线程中读取它可能会进入睡眠模式、
如果是、如何再次将其唤醒
附加线程链接以供参考:
e2e.ti.com/.../is-there-a-solution-to-the-phenomenon-that-bqstudio-and-ev-2400-do-not-detect-ic