This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:尽管已连接 EV2400、但未检测到它。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226191/ev2400-despite-connecting-the-ev2400-its-not-detected

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

  

尽管连接了 EV2400、但它显示为此状态  

在以下情况下,它开始正常工作:  

1.重新启动电脑  

2.重新启动 BQ 测试软件4/5次  

3.按下 BQ 测试板上的元件区域  

在全部三者随机组合后、在 BQ 测试仪中以某种方式检测到它。  

我使用的是 PC、带有 USB 电缆  

所有三个 LED 均亮起  

部件未加热  

使用它来测试电池,我正在使用 BQ 版本如下:  

BQ tester V1.3.101.  

EV2400的性能  

固件版本0.18

Start => All => Next => 0741_1_08-bq27741G1.bqz =>(不兼容的错误消息)=> Finish => OK

我正在使用它来检查 Battery %、Temperature。 请说明 t 如果此  ""是正确的程序或为此目的需要使用其他程序。   

另请指导如何解决这种未检测 EV2400的问题。  

我在一个线程中读取它可能会进入睡眠模式、  

如果是、如何再次将其唤醒  

附加线程链接以供参考:  

e2e.ti.com/.../is-there-a-solution-to-the-phenomenon-that-bqstudio-and-ev-2400-do-not-detect-ic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    首先、我建议您从产品页面将 EV2400的固件升级到最新版本。

    如果另一个程序正在使用 EV2400、则不会检测到该程序。 重新启动电脑通常可以解决该问题。

    bqStudio 将自动检测连接的监测计。 如果不是,请确保按照电池中使用的特定电量监测计的 EVM 指南进行操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:  

    我尝试更新 EV2400上的固件。 我已经能够以某种方式实现它、现在显示为 EV2400、固件版本现在为0.32。  

    但是、未检测到电动汽车的问题仍未解决。  

    我们还有另一个观察结果。  

    我们能够以以下方式运行它:-->  

    1.重新启动系统

    2.运行 BQ 测试仪-->未检测到 BQ   

    3.我们要把 EV2400电路板按在一定的位置

    4.重新启动 BQ 测试仪  

    现在、它已检测到。

    还尝试了以下组合、但它不起作用。  

    组合1:  

    1.重新启动系统

    2.运行 BQ 测试仪-->未检测到 BQ   

    3.重新启动 BQ 测试仪 -->未检测到 BQ   

    4. 再次 重新启动 BQ 测试仪 -->未检测到 BQ   

    未检测到 BQ。  

    组合2:  

    1.重新启动系统

    2.运行 BQ 测试仪-->未检测到 BQ   

    3.将电池连接到 BQ 测试仪进行测试  

    4.重新启动 BQ 测试仪 -->未检测到 BQ   

    4.1再次 重新启动 BQ 测试仪 -->未检测到 BQ   

    未检测到 BQ。

       

    以上所有操作失败后、我们按组件、然后再次重新启动 BQ 测试仪、然后检测到它。  

        

     

    您能分享与此相关的问题吗?为什么会发生这种情况?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    如果在按下后工作、它看起来像不良的 EV2400硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了让它以我们的方式工作之外、还有什么解决方案?  

    印度德里是否有任何服务中心或客户支持中心 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    可能是焊料错误。 您可以选中它。