Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM
您好!
如果充电器已连接到 EVM、如何指示 EVM 重新启动会开始 PD 协商过程?
示例包括基于 MCU 的非集成式 USB PD 电池充电器实现、如果在连接充电器时 MCU 未完成补丁捆绑包、PD 如何在补丁捆绑包成功传输到 PD 后开始协商?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM
您好!
如果充电器已连接到 EVM、如何指示 EVM 重新启动会开始 PD 协商过程?
示例包括基于 MCU 的非集成式 USB PD 电池充电器实现、如果在连接充电器时 MCU 未完成补丁捆绑包、PD 如何在补丁捆绑包成功传输到 PD 后开始协商?
谢谢。
可以向 PD 控制器发送4CC 命令以请求供电方或受电方能力。 这些可在 TPS25750技术参考手册的"4CC 任务详细说明"部分中找到、网址为: https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf
此外、该 EVM 具有开关(板上的 S1)、允许您选择无电电池配置、从而确定器件在启动时的行为。 每个无电电池配置的详细信息可在 TPS25750数据表的表9-5中找到 、此处为:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25750.pdf
有关如何为 TPS25750EVM 配置开关的信息、请参阅 EVM 用户指南中的第3.1节、网址为 https://www.ti.com/lit/ug/slvuby2a/slvuby2a.pdf
此致、
Conner Gillette
因此、 在基于 MCU 的非集成式 USB PD 电池充电器实现中、可能的配置如下:
上述理解是否正确?
另一种选择是使用"AlwaysEnableSink"、它可以用于相同的用途?