This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:PD 重新协商

Guru**** 2797455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227463/tps25750-pd-re-negotiation

器件型号:TPS25750

您好!

如果充电器已连接到 EVM、如何指示 EVM 重新启动会开始 PD 协商过程?

示例包括基于 MCU 的非集成式 USB PD 电池充电器实现、如果在连接充电器时 MCU 未完成补丁捆绑包、PD 如何在补丁捆绑包成功传输到 PD 后开始协商?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以向 PD 控制器发送4CC 命令以请求供电方或受电方能力。 这些可在 TPS25750技术参考手册的"4CC 任务详细说明"部分中找到、网址为: https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf

    此外、该 EVM 具有开关(板上的 S1)、允许您选择无电电池配置、从而确定器件在启动时的行为。 每个无电电池配置的详细信息可在 TPS25750数据表的表9-5中找到 、此处为:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25750.pdf

    有关如何为 TPS25750EVM 配置开关的信息、请参阅 EVM 用户指南中的第3.1节、网址为 https://www.ti.com/lit/ug/slvuby2a/slvuby2a.pdf

    此致、

    Conner Gillette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、 在基于 MCU 的非集成式 USB PD 电池充电器实现中、可能的配置如下:

    1. PD 配置可以设置为"安全模式"、因此 PD 不启用受电路径。
    2. 如果连接了充电器、则不会进行 PDO 的协商过程。
    3. 然后 MCU 会将配置加载到 PD 中。
    4. 成功加载后、PD 将开始协商过程、并且可以开始充电过程。

    上述理解是否正确?

    另一种选择是使用"AlwaysEnableSink"、它可以用于相同的用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 如果从 EEPROM 加载、则需要使用 SafeMode、而不是 AlwaysEnableSink。