This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQStudio 电池电压

Guru**** 2561860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100, EV2400, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224350/bq34z100-r2-bqstudio-battery-voltage

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100EV2400、

大家好。

客户已将以下 FW 编程到 EVM 中。

https://www.ti.com/tool/BQ34Z100-DEVICE-FW

客户正在将稳定电源中的8V 应用到 EVM 的 BAT +和 BAT-。
但是、初始电池电压值显示为4150mV、当我在"Calibration"选项卡中将电压设置为8000mV 时、电池电压显示为16000mV。

1.当电池电压值为8000mV 时,应该怎么做?

2.您在"Calibration"选项卡上的"Applied Voltage"中输入的值是否是一个电芯的电压?

3.将"Volt Scale"设置从"1"更改为"2"时、电池电压值显示正确(8000mV)。
  更改该寄存器是否有意义?

我将随附一份概述客户设置状态的文档。

e2e.ti.com/.../BQStudio_5F00_Battery-voltage.pdf

此致、

Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      请建议客户目前使用 bq34z100G1、R2版本存在错误、很快将发布新的 R2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    我理解  R2版本有一个错误。

    我的理解是否正确、使用 G1版本意味着在 BQStudio 的"Gas Gauge"选择屏幕上选择 G1?

    或者它意味着写入 G1 FW 吗?

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在上面的屏幕中选择 G1并不意味着会下载 G1 FW、因此、您可以选择 G1版本并点击"完成"继续、在 bqstudio 启动后、 您仍需要通过单击标题栏上的"Programming"按钮来下载 G1的 srec 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    下载下面 G1 FW 的 URL 是否正确?

    https://www.ti.com/tool/download/BQ34Z100-DEVICE-FW/0.16

    如果不正确、您能否告诉我下载 G1 FW 的 URL?

    此外、由于以下是 R2 FW、假设它不正确是否正确?

    https://www.ti.com/tool/BQ34Z100-DEVICE-FW

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      V0.16已是 G1版本固件、请现在下载最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    我在 TI HP 上检查了 G1和 R2。
    但两个固件版本是相同的。
    我可以从 G1产品页面下载下面的 FW、"目前最新版本"是否正确?

    如果您有用于 G1的最新 FW、您能给我 Ver 吗? 编号和 URL?

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      请找到标有"查看所有版本"的单击链接、您将能够找到 G1版本固件包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    我 单击了标记为"查看所有版本"的链接。

    仅在版本中找到 G1的 FW。 0.16.

    请告诉我 Ver.  您想到的"目前最新版本"的数量。

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      抱歉拼写错误、"请现在下载最新版本。" 应为" 目前请勿下载最新版本。"

      最新版本仍是2.01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    我明白了。

    我将下载0.16版。

    我对英语阅读能力的缺乏表示歉意。

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    将 G1的 FW 更改为 FW (bq34z100_G1_V0_16_build_17.srec)。
    但未正确显示电压。
    您能告诉我原因吗?

    <过程>
    1. FW 重写为"bq34z100_G1_v0_16_build_17.srec"
      此时、电压指示为357mV
      将8V 的稳定电源连接到 BAT+和 BAT-

    2.音量选择= 1 in Pack 配置

      此时、电压指示值为2075mV

    3.串联电池的数量=2.

      此时、电压指示曾经是4152mV、然后返回到2075mV

    4.在"Calibration"选项卡上、将"8000mV"输入到"Voltage"、然后按"Calibrate Gas Gauge"

      ->显示以下错误

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我无法重现您的 EVM 问题、您是否正在使用 EVM 进行校准? 您能否在校准页面中检查分压器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    感谢您的支持。

    您能否在校准页检查分压器的值?

    >为5000mV。

    您能否告诉我您是否还有其他感兴趣的项目?
    我会检查它。

     

    我无法复制您的 EVM 问题,您是否正在使用 EVM 进行校准?

    ->我也使用 EVM 进行操作。
    EVM 上每个跳线的连接是否与您的不同?

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      EVM 配置的不同之处在于 J1和 J3上的跳线均已移除、但这不应影响校准。

      您是否可以尝试将分压器修改为19249、看看电量监测计报告的电压是否正确?

      Nishie 使用1.3.120校准电压失败。 我们在 BqStudio 的电压校准方面有任何变化吗、我可以在我身边成功进行电压校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    感谢您的建议。

    将分压器更改为19249后、电压指示约为8000mV。

    但我 无法解决"校准电量监测计"错误的问题。

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这可能需要 Shirish 的帮助

      您能帮助深入了解这一校准问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    是否有可能为我提供 srec 文件?
    我要下载该文件并尝试确保它能够正常工作。

    我想知道您是否可以支持我。

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你

    e2e.ti.com/.../0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1_5F00_VoltCal_5F00_8.srec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    谢谢你。

    我将 srec 文件写入 EVM、并按下了"Calibration Gas Gauge"按钮、但出现了错误。

    我不知道这是什么原因...

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我的 srec 文件已在8v 且 NumberSeriesCell = 2和 VOLTSEL = 1下校准、无需进一步校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    我是否正确地认识到由于不需要进一步校准而不必运行"校准电量监测计"

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我只校准了电压、但是、即使已校准电压、在您再次校准电压时也不应报告误差。

      需要 Jump in 检查错误消息、您可以上传错误消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    错误显示在图像的左下方。
    "校准-输入的校准单元电压超出范围。 该值以毫伏为单位。 请检查值并重试。"

    我将等待 Shirish 的支持。

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    请通过 EV2400产品页面将 EV2400的固件更新为最新版本。 我没有看到任何其他会导致错误的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish-San:

    感谢您的答复。

    EV2400 FW 已更改为版本。 0.32、但是"校准电量监测计"误差未得到改善。

    在解决此问题之前、客户将无法评估 IC、并且此 SBO 将丢失。
    由于此案例的工作量很大、因此我们希望得到您的支持、这样我们就不会迷失方向。

    您能否向我们提供 EV2400 0.18版的更新程序?
    您可以通过从以下 URL 下载版本0.18来获得0.28:

    https://www.ti.com/tool/EV2400


    在更改为最新的 FW 之前、客户的 FW 版本为0.18。
    更新到最新的 FW 后、您需要一种方法来恢复它。

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 v0.18是旧的,没有出版了。   无需降级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    Shirish-San,

    BQSTUDIO 的版本更新修复了校准问题。
    我感谢你所作的巨大努力。

    此外、什么时候会发布 BQ34Z100-R2 FW 错误修复版本?

    此致、

    Nishie.