主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ34Z100、 EV2400、
大家好。
客户已将以下 FW 编程到 EVM 中。
https://www.ti.com/tool/BQ34Z100-DEVICE-FW
客户正在将稳定电源中的8V 应用到 EVM 的 BAT +和 BAT-。
但是、初始电池电压值显示为4150mV、当我在"Calibration"选项卡中将电压设置为8000mV 时、电池电压显示为16000mV。
1.当电池电压值为8000mV 时,应该怎么做?
2.您在"Calibration"选项卡上的"Applied Voltage"中输入的值是否是一个电芯的电压?
3.将"Volt Scale"设置从"1"更改为"2"时、电池电压值显示正确(8000mV)。
更改该寄存器是否有意义?
我将随附一份概述客户设置状态的文档。
e2e.ti.com/.../BQStudio_5F00_Battery-voltage.pdf
此致、
Nishie.