This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将24V 升压至90V 20A

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227239/boosting-24v-to-90v-20a

主题中讨论的其他器件:LM5122LM5170

大家好、我需要有关如何选择升压转换器器件的帮助、该升压转换器可采用24V 直流电并升压到90V。 我需要为输出提供20A。 我看了一下 LM5122和 LM5170、但 LM5170只升压到了85V。 我想知道是否有像 LM5122这样的控制器、但其功能比两相更简单。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我假设 负载为20A、标题中的拼写错误为2A。

    我的建议也是 LM5170或 LM5122。

    您可以考虑使用具有外部栅极驱动器的 LM5170。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、负载为20A、必须是拼写错误。 我见过有人推荐 LM5170、但它说它的高侧输出最大为85V。 除非我读错了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    你是对的。 LM5170 VIN、SW 引脚的额定电压为95V、这限制了最大电压。  如果您使用 外部栅极驱动器、则 SW 引脚没有电压应力。

    对于 LM5122、 SW 引脚的额定电 压为 105V。 但对于这种功率级别、您可能需要三相或更多相位。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助 Feng Ji!