Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5122、 LM5170大家好、我需要有关如何选择升压转换器器件的帮助、该升压转换器可采用24V 直流电并升压到90V。 我需要为输出提供20A。 我看了一下 LM5122和 LM5170、但 LM5170只升压到了85V。 我想知道是否有像 LM5122这样的控制器、但其功能比两相更简单。