This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23313:UCC23313:关于了解栅极驱动器输出的问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227506/ucc23313-ucc23313-questions-on-understanding-output-of-the-gate-driver

器件型号:UCC23313

您好、我目前正在尝试使用此器件来驱动一个电源模块。 按照数据表设计的。 这是输出波形。 我遇到的问题是、为什么栅极驱动器的输出是反相的? 我担心负电压会影响我正尝试驱动的功率 MOSFET。 附件为应用手册图片和由 PWM 源 Rext ~ 290 Ω 驱动的 M1输出。 任何有关栅极驱动器实施的提示/建议都会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享栅极驱动器原理图? 并说明这些测量值显示了哪些节点? 290欧姆是一个非常高的电阻。 但输出电源甚至可能有问题。 输出不应反转。

    此致、Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、

    我刚注意到您将您的帖子标记为业余内容。 别觉得不好——我们都从一开始就开始了。

    我可能建议在寻求帮助时提供所有信息。 例如、示波器图未标记。 我们不知道绿色波形或黄色波形是什么。 大多数示波器允许您在示波器本身上输入信号名称、从而将信号打印在显示屏上。

    然后、就像 Sean 要求的那样-一个包含您正在使用的电压和组件的原理图。 然后告诉我们在示波器上探测每个信号的节点、如果它不明显的话。 例如、在输出端、您探测的是栅极电阻器的哪一侧?

    此致、

    不要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Don 和 Sean。 谢谢你的建议。 下面是我所使用的构建的粗略原理图、并在示波器上给出了每个探头的连接位置的相应标记。
    Rext = 300 Ω
    电容器= 4.7uF (由数据表推荐)
    输入电压= 5V
    直流/直流稳压器的输出电压= 15V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还会注意到我正在尝试驱动该功率 MOSFET (NTP5D0N15MC)
    www.onsemi.com/.../ntp5d0n15mc-d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以给电路板拍照吗? 概念原理图很有道理、但如果没有看到真实情况、就很难说一说什么出错了。