主题中讨论的其他器件: USB-PD-CHG-EVM-01、
大家好!
我有一个关于充电时电池电量估算的问题。 我的设置是 BQ25792 和一个2S 锂聚合物电池。 到目前为止一切顺利。
为了获得当前的电池电压、我正在读取相应的寄存器0x3B (REG3B_VBAT_ADC)、该操作目前运行良好。 但只要插入充电适配器、该寄存器就会显示8.4V、这是2S 电池应充电的实际电压。 VSYS 电源轨也是如此(它当然不会一直上升到8.4V)。
一方面、这一切都是可以理解的、但另一方面、它使得内部 ADC 在连接充电器的情况下无法读取电池充电电平。
那么、有没有人可能知道如何在连接充电器时实际读取充电水平?
此致
Christian