This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:电量估算

Guru**** 2587695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, USB-PD-CHG-EVM-01, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226703/bq25792-charge-estimation

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: USB-PD-CHG-EVM-01

大家好!

我有一个关于充电时电池电量估算的问题。 我的设置是  BQ25792 和一个2S 锂聚合物电池。 到目前为止一切顺利。

为了获得当前的电池电压、我正在读取相应的寄存器0x3B (REG3B_VBAT_ADC)、该操作目前运行良好。 但只要插入充电适配器、该寄存器就会显示8.4V、这是2S 电池应充电的实际电压。 VSYS 电源轨也是如此(它当然不会一直上升到8.4V)。

一方面、这一切都是可以理解的、但另一方面、它使得内部 ADC 在连接充电器的情况下无法读取电池充电电平。

那么、有没有人可能知道如何在连接充电器时实际读取充电水平?

此致

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    无论输入电源是否连接到 VBUS、VBAT_ADC 寄存器都会读取在 BATP 引脚上感应到的电压。  此外、当连接了电源并启用了充电时、V (SYS)读取/测量值应略高于 V (BATP)。  只有当 V (SYS)低于 V (BATP)时、充电器处于 HiZ 模式并且电池放电至 SYS 上的负载。  您是否在使用 BQ25792EVM?  如果不是、您能否共享原理图?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、感谢您的回复。 我不使用 EVM、但我有  USB-PD-CHG-EVM-01。 不过、我们要讨论的电路是我对 USB PD 的集成。 这是 BQ25792电路的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff、我们后续讲一点。

    对不起、我搞错了。 没错、SYS 上的电压略高于 BAT 上的电压。 连接充电器时、差异约为50mV。

    不过,我原来的问题仍然存在。 所以在连接充电器时、无法确定电池的当前充电水平?

    此致
    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我不明白为什么无论是否连接了输入电源、VBAT ADC 都无法读取正确的电压。 我在两种配置中进行了多次测量。  ADC 只需在 BATP 将该电压转换为数字格式。  CV 模式使用相同电压。  我假设充电器按照预期的电压终止? BATP 电阻器的另一侧连接在哪里?  上方原理图上的图未显示。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    再次感谢您的答复。

    BATP 电阻器连接到 BAT 引脚、并紧挨 BQ25792 (更接近实际的 BAT 电容器)。

    我认为 VBAT ADC 显示了正确的电压。 "问题"就是在连接到系统的充电器上读取充电水平没有任何意义、因为只要我连接充电器、BAT 上的电压就会突然增加。  因此、只要我连接充电器、就会显示电量为75%的电池、且电量为100%。  我还在研究它、但我对 PPHV 的输入电压越高、影响就越明显。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    如果 BAT/BATP 与电池本身之间的连接具有高阻性、则由该不良电阻上的充电电流产生的压降会增加电池组电压(除了电池组保护器 FET 和测量仪表 Rsns 的压降、如果使用的话)。

    此致、

    Jeff