您好、TI 团队、
我正在使用 LM5022为我的应用将15V 升压至60V。 我将在下面分享我的原理图供您参考。
1.如果负载在特定限制后升高、则电感器会在输出电流突然增加后产生振铃噪声。 请帮助我们解决这个问题。

电感器规格:
部件. NO: SER2915H-223KL.(22uH)
Isat:6A.
DCR:1.65mohms
此致
Saravanakumar D.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Saravanakumar、
感谢您通过 e2e 联系我们。
您需要通过哪个输出电流达到该阈值才能看到效果?
电感器似乎将进入饱和状态。
某些电感器在电流比饱和电流低得多的情况下会升温并失去电感。
尤其是在较高的温度下、电流和电感之间的依赖不再是线性的、
并且电感会突然下降(甚至低于室温下的额定饱和电流)。
在这一点上,它是一个恶性循环,更小的电感,更多的电流,更低的电感,...
如果可能、请尝试使用不同的电感器。
为了进一步调试、我们需要电感器电流的示波器屏幕截图(可能使用电流探头获取)
期间以及可闻噪声和大电流期间的噪声性能。
此致
哈利
您好、Saravanakumar、
当我说不同的电感器时、我想说一个具有不同电感和更高额定电流的不同模型、理想情况下应来自不同的供应商。
如果您使用完全不同的电感器、我预计不会有相同的噪声。
那么电流会怎么样、它的行为是否也一样?
此外、您是否完全可以肯定、噪声是由电感器产生的? 此外、电容也会产生这种噪声。
您可以尝试使用不同的电源和不同的负载。
所有这些器件都在内部使用开关模式转换器、因此最后您要创建一个连续三个此类转换器的链。
我们经历了一些组合导致这种问题。
要测量电感器电流、您还可以在电感器的输入侧(但在输入电容器之后)安装一个感应电阻器并测量压降。
此致
哈利
您好、Saravanakumar、
当我第一次查看原理图时、我发现第一个问题是(尤其是陶瓷)电容器太小。
但随后我因电感器噪声主题而分心。
您没有提到负载电流、但我可以看到许多组件的值看起来不正确。
您是否曾计算过组件?
请记住、当您更改功率级的任何组件时、都需要重新计算大部分参数。
-对于大于100 mA 的负载电流,所选的电感相当大。 对于1A 的负载电流、我预计大约为4.7 uH 或更低。
-总输出电容非常接近边缘,不留下任何容差,老化等裕度
-在输入端和输出端,请增加陶瓷电容器的电容。
使用尽可能多的陶瓷电容确实至关重要。 电解电容的速度太慢、只能用作第二级缓冲器。
将陶瓷电容器尽可能靠近二极管放置、通常情况下、请确保具有固态 GND 返回路径。
-补偿网络似乎不是很合适。 尤其是 C58太大(其范围通常低于1nF。
-由于输出电压是输入电压的4倍、因此您也可以增加 R74以获得更大的斜率补偿。
-在布局中,不要用功率级的组件围绕控制器 IC。
此致
哈利