This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:升压电感器产生振铃声音。

Guru**** 2509505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226704/lm5022-boost-inductor-creating-ringing-sound

器件型号:LM5022

您好、TI 团队、

   我正在使用 LM5022为我的应用将15V 升压至60V。 我将在下面分享我的原理图供您参考。  

1.如果负载在特定限制后升高、则电感器会在输出电流突然增加后产生振铃噪声。 请帮助我们解决这个问题。

电感器规格:  

部件. NO: SER2915H-223KL.(22uH)

Isat:6A.

DCR:1.65mohms

此致

Saravanakumar D.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanakumar、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    您需要通过哪个输出电流达到该阈值才能看到效果?

    电感器似乎将进入饱和状态。
    某些电感器在电流比饱和电流低得多的情况下会升温并失去电感。
    尤其是在较高的温度下、电流和电感之间的依赖不再是线性的、
    并且电感会突然下降(甚至低于室温下的额定饱和电流)。
    在这一点上,它是一个恶性循环,更小的电感,更多的电流,更低的电感,...

    如果可能、请尝试使用不同的电感器。

    为了进一步调试、我们需要电感器电流的示波器屏幕截图(可能使用电流探头获取)
    期间以及可闻噪声和大电流期间的噪声性能。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈利  

    我们尝试更改不同的电感器、但存在相同的振铃噪声。 现在无法测量电感器电流。 是否还有其他方法可以尝试。

    此致

    SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanakumar、

    当我说不同的电感器时、我想说一个具有不同电感和更高额定电流的不同模型、理想情况下应来自不同的供应商。

    如果您使用完全不同的电感器、我预计不会有相同的噪声。

    那么电流会怎么样、它的行为是否也一样?

    此外、您是否完全可以肯定、噪声是由电感器产生的? 此外、电容也会产生这种噪声。

    您可以尝试使用不同的电源和不同的负载。

    所有这些器件都在内部使用开关模式转换器、因此最后您要创建一个连续三个此类转换器的链。

    我们经历了一些组合导致这种问题。

    要测量电感器电流、您还可以在电感器的输入侧(但在输入电容器之后)安装一个感应电阻器并测量压降。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器规格如下所示  

    MSS1260-333ML、IDC - 2.7A

    您认为 噪声来自电容器是正确的。 如果电容器产生这样的噪声、那么就会有问题。  

    此致

    SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanakumar、

    当我第一次查看原理图时、我发现第一个问题是(尤其是陶瓷)电容器太小。
    但随后我因电感器噪声主题而分心。

    您没有提到负载电流、但我可以看到许多组件的值看起来不正确。
    您是否曾计算过组件?
    请记住、当您更改功率级的任何组件时、都需要重新计算大部分参数。

    -对于大于100 mA 的负载电流,所选的电感相当大。 对于1A 的负载电流、我预计大约为4.7 uH 或更低。
    -总输出电容非常接近边缘,不留下任何容差,老化等裕度
    -在输入端和输出端,请增加陶瓷电容器的电容。
    使用尽可能多的陶瓷电容确实至关重要。 电解电容的速度太慢、只能用作第二级缓冲器。
    将陶瓷电容器尽可能靠近二极管放置、通常情况下、请确保具有固态 GND 返回路径。
    -补偿网络似乎不是很合适。 尤其是 C58太大(其范围通常低于1nF。
    -由于输出电压是输入电压的4倍、因此您也可以增加 R74以获得更大的斜率补偿。
    -在布局中,不要用功率级的组件围绕控制器 IC。

    此致
    哈利