主题中讨论的其他器件:BQ24780、
我们有一个使用 BQ24780的设计、在该设计中上电会遇到奇怪的情况。 在打开开关期间、VCC 变为高于 VIN (24V)、导致器件进入 OVP 保护状态并使 ACOK 无效。 然后、该器件尝试导通、再次导致尖峰。 此过程以数百赫兹的频率重复。
可以观察到 VCC 的峰值约为28V。

这是原理图
充电电流设置为5A、VIN 为24V、电池为3S。 当充电器打开时、如果 VSYS 上存在大约0.8A 或更高的负载、它将进入这个无效条件。 这在交流抗尖峰脉冲延迟之后发生、例如适配器插入后1.3秒。 在 VIN 处观察不到任何噪声或瞬态、唯一观察到的地方是 C11以及 R7的两侧以及 VCC 上。
从 VCC 到 VIN (VIN 处的阴极)之间的二极管可以解决该问题、但这允许 VBATT 出现在充电器端口、因此不可取。
什么可能导致 VCC 高于 VIN? 它在 ACFET 和 RBFET 导通的最后阶段发生。 如果需要、我可以使用示波器来对问题进行响应。