This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:充电器插入 VSYS 负载时的 VCC 过压周期

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226653/bq24780s-vcc-overvoltage-cycle-when-charger-plugged-in-with-vsys-load

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24780

我们有一个使用 BQ24780的设计、在该设计中上电会遇到奇怪的情况。 在打开开关期间、VCC 变为高于 VIN (24V)、导致器件进入 OVP 保护状态并使 ACOK 无效。 然后、该器件尝试导通、再次导致尖峰。 此过程以数百赫兹的频率重复。

可以观察到 VCC 的峰值约为28V。

这是原理图

充电电流设置为5A、VIN 为24V、电池为3S。 当充电器打开时、如果 VSYS 上存在大约0.8A 或更高的负载、它将进入这个无效条件。 这在交流抗尖峰脉冲延迟之后发生、例如适配器插入后1.3秒。 在 VIN 处观察不到任何噪声或瞬态、唯一观察到的地方是 C11以及 R7的两侧以及 VCC 上。

从 VCC 到 VIN (VIN 处的阴极)之间的二极管可以解决该问题、但这允许 VBATT 出现在充电器端口、因此不可取。

什么可能导致 VCC 高于 VIN? 它在 ACFET 和 RBFET 导通的最后阶段发生。 如果需要、我可以使用示波器来对问题进行响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    我在您的原理图中没有看到任何明显的问题。 我建议遵循 BQ24780S 2251.BQ24780S_SchematicChecklist.pdf 的原理图检查清单 。 我有几个问题:

    是否 仅当适配器存在时才出现奇怪的情况?

    您能否检查在仅 存在电池时是否发生这种情况?

    您能否在二极管上测量 VIN?

    您能否检查 VCC 是否对其他引脚或元件短路?

     

    此致、

    Christian Moyer.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christian

    感谢您的及时回复。

    仅在以下情况下才会发生该问题:插入适配器且负载约为 在 Vsys 上>0.5A 我们注意到、在 VSYS 上没有负载/负载很小的情况下、这种情况是以瞬态方式发生的、ACFET 和 RBFET 处于开启过程的最后阶段、可能是在 ACDRV 上的自举电压高于 VCC 时 (我尚未确认)。  

    在空载情况下发生的情况下、第一个周期禁用 ACOK、并关闭 ACFET/RBFET。 VCC 开始衰减回 VIN。 低于25V 后、ACDRV 再次升高、并发生另一次 VCC 偏移、不过第二次偏移较小、器件不会进入 OVP 关断状态。

    如果 VSYS 上有负载、则 VCC 上的偏移可能超过30V、器件似乎卡在以下环路中:

    - ACOK 有效
    - ACDRV 出现
    - RBFET 和 ACFET 开始打开
    - VCC 开始高于输入电压(VIN=24V)
    -一旦 VCC > 26V、ACOK 就会取消置位、ACDRV 就会关闭
    - RBFET 和 ACFET 开始关闭
    - VCC 开始降到 VIN
    -一旦 VCC < 25V,该过程再次开始

    更改 VCC 上电容器和电阻器的值似乎会影响 VCC 衰减斜率回 VIN、这表明电流不大。  

    二极管阳极上的 VIN 在+24V 时保持稳定、并且没有出现任何尖峰、实际上、当 VCC 变为高电平时、VIN 下降幅度非常小(<10mV)、这可能表明电荷泵正在充电或出现了类似情况?

    我将检查电池不存在时是否仍会出现这种情况、尽管我怀疑不会出现这种情况、因为 VSYS 上的现有负载将不存在。

    VCC 不会短路-我们在多个商业生产的原型板上都看到过这种情况。

    如果适配器电压降低到20V 左右、该问题就会消失、因为 VCC 的峰值低于 OVP 阈值、但遗憾的是在我们的应用中  

    稍后回到实验室时、我会连接一些示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    稍后我回到实验室时,我将附加一些示波器跟踪。

    是的、这样会有所帮助。 同时、您能否在 VIN 二极管的阳极侧之前添加一个电阻器。 我怀疑二极管可能具有一些内部电感。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试一下。 因为要进行软件验证、我有几天没有机会接触到该板、但在一周结束时就可以进行访问。